欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

  • 2023.02.09 10:07:49
  • 米思米
  • 2391

 高度计

这是用于测量高度尺寸的工具。

机械式

   高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

 

优点

·         是用于测量加工出的部件等的高度尺寸。

高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

使用方法

①  让划线器紧密贴合底板(基准面)归零。

高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

②  让测量对象顶在划线器上,即可完成测量。

高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

 

 

【注意事项】

·         如果顶住划线器时用力过大,超出必要的测量力,则无法准确测量。

·         请从正对刻度的正面读取刻度。

·         请在能够确保平面度的底座上使用本测量仪器。

·         划线时,请充分拧紧滑块的紧固螺丝,确保滑块不会移动。此时,划线器的尖端可能会有所移动,必须使用杠杆式千分表进行确认。

高度计的优点与使用方法、用途、注意事项

 

要点如下!

· 请确认测量范围(mm)。
  · 请确认最小显示(刻度值)(mm)、精度。
  · 请确认全高(mm)。
  · 请确认是选择利用机械读取刻度的型号(机械式)还是数值显示型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities